Operator CLHSPulseOut

Operator Library: Hardware Platform

此運算子負責管理脈衝訊息的接收。

適用於硬體平台
microEnable 5 marathon VF2

此運算子獨佔式地使用一個 PulseOut 類型的資源。 相同的資源索引在一個 applet 中只能使用一次。

若要接收訊息,至少需要連接 PulseO 連接埠。

根據您想要使用此運算子的方式, 可以透過 PulseEffectO、PulseSyncRequestO、PulseColorSelectI、PulseFramePeriodeI、 PulseStartIntRI、PulseStartIntGI 和 PulseStartIntBI 等連接埠接收脈衝訊息的進一步資訊。 根據脈衝訊息的類型,您需要連接特定的輸出連接埠。

針對個別的 CLHS 訊息格式,可以使用以下組合:

接收到脈衝訊息後,會在輸出連接埠 PulseO 產生帶有訊息模式欄位的 0D 像素。 脈衝訊息的參數會以非同步(o-synchroneously)方式在對應的鏈路上輸出。

---------------------------------------

支援的 Link 格式

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Input Link all Links, all Links

支援的 Link 格式

Link Parameter Input Link all Links
Bit Width 請參閱上表
Arithmetic
Parallelism 請參閱上表
Kernel Columns 請參閱上表
Kernel Rows 請參閱上表
Img Protocol 請參閱上表
Color Format 請參閱上表
Color Flavor 請參閱上表
Max. Img Width 請參閱上表
Max. Img Height 請參閱上表

參數

無